{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Are preset speeds active on the ATV212 when in local control?
Issue:
Can the preset speeds be used when ATV212 is in local control?

Product Line:
ALTIVAR 212

Environment:
All serial number

Cause:
N/A

Resolution
No, preset speeds are not active when in local control.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: