{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
BMXFTW301 cable diameter
Issue
This Resolution provides the maximum diameter for the BMXFTW301 cable.



Product Line
BMXFTW301



Resolution
The maximum BMXFTW301 cable diameter is 9.5mm


The BMXFTW301 is a cable used with M340 I/O modules.  It has a 20 pin terminal block on one end and color-coded flying leads on the other end.




שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: