{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is it possible to install BlokSeT IP54 under a shelter / shed or in a room where one side exposed to the atmosphere ?
No. We do not recommend installation of BlokSeT IP 54 under a shelter / shed or in a room where one side exposed to the atmosphere.
BlokSeT is tested and certified for Indoor application only.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: