{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Power Array/Masterframe System Fan Replacement

Issue
The need to replace the system fans on the Power Array/Masterframe

Product Line
SYMINIF, SYMINIF-PD, SYMSTRF, SYMSTRF-PD

Resolution
The system fans on a Power Array is not hot-swappable. A complete power off of the system must be done to replace the system fan.

1. Set the System enable Switch to Standby
2. Set the Input Circuit Breaker to Standby
3. Disconnect the Battery Modules
4. Disconnect external Battery Cabinet (if provided)
5. Disconnect Mains/Branch Circuit

Remove all 4 screws holding the fan chassis in place



Carefully pull fan out to access the 6 pin connector. Disconnect the fan from connector.



Connect new fan to 6 pin connector and reattach fan chassis using previous 4 screws.



שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: