{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What can I do if the PLC TM221 reboots continuously after an update with firmware 1.3.2.1 SP1?

Article available in these languages: Japanese

This issue can be solved by downloading any application in the PLC TM221 via USB in powerless mode (no power supply connected).
After that, the issue will not appear anymore.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: