{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What cable is recommended to be used with the VW3A1006 remote keypad?
Issue:
Cable recommendation to be used with the VW3A1006 remote keypad

Product Line:
Altivar ATV12 ATV32

Environment:
All

Cause:
Wants to know what cable is recommended for the VW3A1006 keypad display.

Resolution:
Cable that has part number as VW3A1104R10 (1m) or VW3A1104R30(3m) can be used.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Untitled.png [70.35 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: