{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Fallback mode in the BMEAHI0812 and the BMEAHO0412
Issue
What happen
when the PLC is in STOP mode or if communication between the PLC and the HART input or output module has stopped?

Product Line
M580, BMEAHI, BMEAHO

Resolution
Please refer to the attached file.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Fallback mode the BMEAHI0812 and the BMEAHO0412.pdf [113.2 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: