{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

How can I set the real time clock on the ATV630 Drive?

Issue:
Time clock configuration ATV630 Drive

Product Line:
ATV630

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
From the Main Menu:
  1. Scroll to Menu 8 (My Preferences), and press OK
  2. Scroll to Menu 8.5 (Date/Time Settings), press OK, and adjust as needed

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: