{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is it possible to input 400V 50 Hz to a drive and get 460V 60 hz out?
Issue:
Is it possible to input 400V 50 Hz to a drive and get 460V 60 hz out?

Product Line:
All drives.

Environment:
All

Cause:
Available Input 400V 50 Hz to the drive and need  460V 60 hz out

Resolution:
It is not possible to get more voltage out of a drive than what is coming in.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: