{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Alternative for standard locking system for S3X enclosures with double door
For the installation of an alternative to the standard lock from S3X enclosures with double doors by a lock with another number of key. it is necessary to replace the escutcheon by the handle reference NSYMCSX. Example of DIN barrel usable on handle reference NSYMCSX - DIN barrel made by JMP Diffusion type 1327/999 - DIN barrel made by EMKA type 1109-U1-N See instruction sheet in attachment

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Alternative for standard locking system for S3X enclosures with double door.pdf [169.29 KB]