המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
How do you activate or deactivate the Front USB port on a HMIDT732 when connected to a HMIG5U?
To activate or deactivate the Front USB port on the HMIDT732 panel when connected to a HMIG5U, goto the Windows Start Menu and launch the application Front USB Setting. The application will provide two options, enable or disable. Once a setting change has been made, the HMIG5U will reboot.