{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
IEC61850 documentation for VAMP
Issue
Need to program the VAMP relay with the IEC61850 communication.

Product Line
VAMP 5x, 2xx, 3xx

Environment
VAMP set and SCD Editor

Resolution
Attached are the manuals for programming the VAMP for IEC61850

​Latest information is available in m.vamp.fi

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
AN61850.EN002 IEC 61850 interface configuration for VAMP relays.pdf [664.75 KB]
VM61850RELAYSCON.EN002.pdf [777.83 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: