{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the recommended screen resolution for SoMachine V4.1?
Issue
What is the recommended screen resolution for SoMachine V4.1?

Product Line
SoMachine v4.1

Environment
PLC Configuration Software in Windows 7, 8.1, 10

Resolution
The recommended screen resolution for SoMachine v4.1 is 1680 x 1050 pixels at 100% scale.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: