{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
When do we have to use the external Antenna ?
It is useful to use it when the base station is hidden by for instance metallic equipment, some devices or others which reduce the radio signal level and which limit the communication range.

שניידר אלקטריק ישראל