המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Do we have dedicated relays for a Vacuum / Magnet application ?
The motion relay 17 and 18 have normally closed contact and normally open contacts. As the normally closed (NC) contacts stay closed in case of ZAR…BASE power supply switching off ,it means they may be used for vacuum and magnet application. The best is to choose 2 not adjacent buttons