{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the reaction of the product when devices as WIFI are emitting under 2,4GHz
Because with the frequency hopping given by our protocol we avoid there pollution. The complete design of eXLhoist was done with a Wi-Fi station at 1,5 m from the systems. No perturbation was identified.

שניידר אלקטריק ישראל