{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
I have a new Magelis BOX PC and the UPS/backup battery alarm is ON. I do not have the battery, how to I disable the alarm?
Issue:
I have a new Magelis BOX PC and the UPS/backup battery alarm is ON.  I do not have the battery, how to I disable the alarm?

Product Line:
Magelis BOX PC

Resolution:
Go to Control Panel > System Monitor > Properties > Battery.
Change the settings to disable the buzzer first, check apply.
Then disable the battery function to get rid of the dialog box, check apply.
(If it is not done in this order the buzzer may stay on).

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: