המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What materials are used in the connection terminals of the LV power cables on a TRIHAL cast resin dry type transformers?
The neutral point has been standardised as a copper bar with "bimetal" washers on a TRIHAL cast resin dry type transformers. The connector plates for the phases are tinned aluminium. Consequently, "bimetal" connection terminals are not necessary for connecting the power cables.

שניידר אלקטריק ישראל

What materials are used in the connection terminals of the LV power cables on a TRIHAL cast resin dry type transformers?
The neutral point has been standardised as a copper bar with "bimetal" washers on a TRIHAL cast resin dry type transformers. The connector plates for the phases are tinned aluminium. Consequently, "bimetal" connection terminals are not necessary for connecting the power cables.
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות