{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the thermal class insulation for Tricast cast resin dry type transformers?
In standard, the thermal insulation class is Class F for Tricast cast resin dry type transformers. Also Class H can also be provided as an option.

שניידר אלקטריק ישראל