המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
שאלות נפוצות
What is the difference of H class and F class in Tricast cast resin dry type transformers ?
The main difference is that the class designations refer to the withstand temperature of the insulation material in Tricast cast resin dry type transformers. Thus, H class has a wihstand temperature level of 180 ⁰C for the coils and F class of 155 ⁰C for ambient design temperature of 40 ⁰C.