{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the replacement for the 8839 58M series enclosed drive?
Issue:
Replacement for the 8839 58M series enclosed drive

Product Line:
8839 58M enclosed custom drives

Environment:
8839 58M enclosed custom only

Cause:
Needs a replacement for the 58M drives

Resolution:
Consider the ATV660 product line as a possible replacement for the old 58M drives.  See attachments to break down the 58M part number and review the ATV660 specifications.  The ATV660 part number can be built in the product selector.  Contact your local distributor for assistance.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
NHA91297_02 ATV660.pdf [7.26 MB]
8839 58M breakdown.pdf [35.96 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: