המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
What can cause a status of NST on an ATS48 soft start?
Issue:
Soft Start in Freewheel Stop
 
Product Line:
ATS48

Environment:
All models and serial numbers
 
Cause:
nst

Resolution:
NST can be caused by a logic input assigned to LIA (forced to freewheel stop) or a serial link problem such as a defective remote keypad.