{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to read the IP address of a High end M580 CPU
Issue

Where is the M580 IP address located?

Product Line

BMEP585040, BMEP586040
Unity pro 11 and above.

Resolution

The IP address is located in two system words: %SW6 and %SW7.

%SW6 contains the two last octets of the IP address and %SW7 contains the two first octets.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: