{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Will the BMXP342020 or BMXNOE communicate over Ethernet/IP?
Issue:
Will the BMXP342020 or BMXNOE0110 communicate over Ethernet/IP?

Product Line:
M340, BMXNOE, BMXNOC, EIP, Modbus/TCP, MB/TCP

Resolution:
No, both P342020 and the BMXNOE support only Modbus/TCP.  To get Ethernet/IP the BMXNOC module is required.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: