{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the phase loss protection on the ATS48 soft starter be turned off?
Issue:
Can I turn off the phase loss protection on the ATS48?

Product Line:
ATS48

Environment:
All model number, all serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
No, the PHF cannot be turned off. Parameter PHL (Phase Loss Threshold) can be adjusted between 5% or 10%.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: