{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Cannot change the FTP password for the BMXNOR0200 using Web Designer.
Issue
Cannot change the FTP password for the BMXNOR0200 using Web Designer.

Product Line
BMXNOR0200

Environment
Windows 10

Resolution
The selection for FTP password on the target security window is greyed out and not selectable.



Due to cyber security reasons, the ability to change the FTP password for BMXNOR RTU Factorycast module using
Web Designer is not allowed.   Changing of the FTP password for the  BMXNOR0200 RTU Factorycast module must
be performed from the 'Setup' web pages.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: