{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to update the variable by polling when NOP as IEC61850 client
There are two ways for the variable update in PLC when the NOP as IEC61850 client. One is polling, the other is report. Both of them need to be configured. This application present a configuration steps for the polling.

The detail of the steps can be referred the attachment.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
AN_PAC_LCZ_NOP VariablePolling_0.1.docx [82.57 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: