{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Bandwidth limitation on the service port of 140NOC78100
Issue

What is the limitation on the service port of a 140NOC78100?

Product Line

Quantum, 140NOC78000

Resolution

According to the product spec, port 1 (service port) has ingress rate limiting as follows:

  • Unknown unicast, broadcast rate limit = 500 pps
  • Arp rate limit = 500 pps
  • Multicast rate limit = 30%
  • known unicast rate limit = 30%

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: