{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do I connect the RPO(Remote Power Off) function If using multiple CL-NA units?
RPO (Remote Power Off)  connection for multiple CL-unit installations

By default the unit comes with a shorting link connection if the RPO function is not being used.

If  planning to use multiple CL units with RPO functionality you need to remove the shorting link and daisy chain the terminals as shown here







As you can see the last device in the daisy chain will be connected to an external switch which has normally closed contacts

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: