{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
TM3SAC5R safety module wired for the E-Stop but when E-Stop is activated K1 closes but not K2. K2 would just flicker and does not stay closed, why?
Issue:
TM3SAC5R safety module wired for the E-Stop but when E-Stop is activated K1 closes but not K2.  K2 would just flicker and does not stay closed, why?

Product Line:
TM3 Safety, TM3SAC5R

Resolution:
Ensure activation of the SA_ENABLE in the EcoStruxure Machine Expert-Basic / SoMachine Basic Program.
This must do via programming code or via a watch window.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: