המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
According to datasheet, mechanical robustness is conforming to IEC 60068-2-27, but we are afraid this is a mistake, because right IEC standard is 60068-2-31 for free fall.
The IEC 60068-2-27 is concerning the shock resistance, actually we mention these values for all our products.The IEC 60068-2-31, as you say is concerning the “free fall” tests, actually our product must fulfil this exigency."

שניידר אלקטריק ישראל

According to datasheet, mechanical robustness is conforming to IEC 60068-2-27, but we are afraid this is a mistake, because right IEC standard is 60068-2-31 for free fall.
The IEC 60068-2-27 is concerning the shock resistance, actually we mention these values for all our products.The IEC 60068-2-31, as you say is concerning the “free fall” tests, actually our product must fulfil this exigency."
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות