{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Could you please specify a tightening torque for 87312 / 87312PR and 87313 / 87313PR terminals connection to copper busbars (VBB)

The tightening torque for bolt connection between 87312/87312PR and 87313/87313PR to the Vertical busbar, is same as the tightening torque for NW/MTZ Masterpact and terminal. It will be written at the back portion of the NW/MTZ masterpact.
See attached image. For 87313 and Vertical busbar generally, the torque value is 16-18 Nm. But, for latest torque values, please refer the back side of the NW/MTZ Masterpact.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים

Torque.pdfTorque.pdf [63.96 KB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: