{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is fault reset on the ATV61/71?
Issue:
Fault reset on ATV61/71

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
Fault reset is a parameter that can be assigned to a logic input that will reset any resettable fault after the fault has cleared.

See attachment


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Fault reset.png [480.62 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: