{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Sepam 80 - is it possible to order spare plastic connectors for the MES120 module?
Yes.  In the 2014 edition of the Sepam 80 "Operation" user manual, the reference given refers to the MES114 instead of the MES120.

The reference 59676 does indeed refer to the "Kit 2640" which includes 2 sets of the 3 plastic connectors that are required for each MES120 module.


AEDL3

שניידר אלקטריק ישראל