{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to set up an ATV12 drive to run up to 60Hz?
Issue:
ATV12 set-up to run up to 60Hz

Product Line:
Altivar 12

Environment:
All Serial number

Cause:
N/A

Resolution:
Go into CONF menu.
Set BFR to 60 Hz.
Make sure HSP is set to 60 hz.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: