{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is the CAN J1939 Protocol supported by SoMachine 4.1, 4.2 or 4.3?
The CAN J1939 Protocol provided by CODESYS and its Online Help documentation is delivered in a separated Add on that can be installed on top of SoMachine V4.1 SP2, 4.2 or 4.3. This protocol is  supported on M241/M251 controllers only. This add on is free of charge. It will neither be shared on SESU nor www.schneider-electric.com, only through ADEs, SAEs and customer support.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: