{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How can I identify a drive part number inside an 8839MFD?

Issue:
Identification of drive part number inside an 8839MFD.

Product Line:
8838 MFD  MFLEX

Environment:
All

Cause:
Need replacement

Resolution:
Check the enclosure name plate on the door interior for the power converter number also the drive number.
If the drive an be powered go to the identification menu (Main menu, Drive menu, Identification menu) drive number will be listed.
Consult the 8839 MFlex manual for complete details.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: