{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Failed to Connect to the SEPAM front face using the USB cable.

Issue
When trying to connect to the SEPAM using SFT2841 with the mini USB to USB (CCA784) it fails.

Product Line
SFT2841

Environment
Windows computer management

Cause
The driver for windows is not get install or cannot find it.

Resolution
Attached are the work around for the XP and Windows 7 operating systems.  If one as Windows 7 or above follow the Windows 7 pdf.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים

Computer connection to sepam with USB front panel - WinXP.pdfComputer connection to sepam with USB front panel - WinXP.pdf [640.67 KB]
Computer connection to sepam with USB front panel-Win7.pdfComputer connection to sepam with USB front panel-Win7.pdf [817.22 KB]
גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר:
טווח: