{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Is the ATSU01 softstarter available in a control voltage other than 24VDC?


Issue:
The ATSU01 available control voltage.

Product Line:
ATS01

Environment:
Soft Starts

Cause:
n/a

Resolution:
No. The ATSU01N*** was designed to be used with the tesys U-Line starters with 24VDC control, and has only a 24VDC control option.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: