{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is the remote keypad cable a straight through CAT5 cable, referenced in part numbers VW3A1104R10 through R100?
Issue:
Remote keypad cable a straight through CAT5 cable, referenced in part numbers VW3A1104R10 through R100

Product Line:
ATV61 ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
Yes, the VW3A1104R10 through R100 is a straight through CAT 5 cable.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: