{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What does the "Z" indicate on the end of the ATV61 and ATV71 part number?
Issue:
"Z" Suffix of the ATV61/71

Product Line:
ATV61 and ATV71 drives.

Environment:
ATV61H075M3Z....ATV61HD15M3Z, ATV61H075N4Z....ATV61HD75N4Z
ATV71H075M3Z....ATV71HD15M3Z, ATV71H075N4Z....ATV71HD75N4Z

Cause:
None

Resolution:
The "Z" indicates the drive does not come with the graphic display keypad terminal.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: