{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the part number for Combo Ethernet Card on ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
What is the part number for Combo Ethernet Card on ATV61 and ATV71 drives?

Product Line:
ATV61, ATV71

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
The part number is VW3A3320. It has both the Modbus TCP/IP and Ethernet IP protocols.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: