{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why does the Analog output AO1 not deliver 10Vdc at 60 hz on ATV12 drive?
Issue:
Wondering why does the Analog output AO1 not deliver 10Vdc at 60 hz?

Product Line:
ATV12

Environment:
All

Cause:
Output is configured for Motor frequency and 0-10Vdc.

Resolution:
The tFr parameter must be set to 60 hz. The Analog output is scaled between 0 to Max Frequency (tFr).

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: