המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Is there system words available in the M340 to help me troubleshoot the READ_VAR and WRITE_VAR communication block?
There are a few system words to help.  

%SW90 provides the maximum number of requests that the PLC can handle.  
%SW86 indicates the number of messages being refused.  It should always be at 0.