{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What is the drive motor thermal current (ItH) adjustment range for the ATV61/ATV71 drives?

Issue:
Motor thermal current range for the ATV61/ATV71 drives.

Product Line:
ATV61 ATV71

Environment:
All

Cause:
Can't dial down setting ItH to 0

Resolution:
The range is from 25% to 120% of the drive's rated current.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: