{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the braking capacity of the ATV312HU15N4?
Issue:
Braking capacity ATV312HU15N4

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Braking capacity ATV312

Resolution:
Without a braking resistor, it is 50% of nominal motor torque. With braking resistor, it is 100% of motor torque continuous and 150% of torque for 60 seconds.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: