המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do you create segment names in ProWORX 32?

Issue
Create segment names in ProWORX 32

Product Line
ProWORX 32

Resolution
To give names to Segments in ProWORX 32, you need to first open the Documentation window. Enter the Segment reference number. For example, Segment 1 would be S01. Segment 20 would be S20. The Segment name can then be entered as a Descriptor and will show up in the Network Navigator window as the title of the Segment number. The Segment name will show up once you put the cursor back in the logic window. See the attached screen shot as an example.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ProWORX 32 Creating Segment Name.pdf [292.09 KB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח:

זקוק לעזרה?

  • בורר מוצרים

    חפשו ברשת מפיצים מאומתים עם יותר מ-15,000 נקודות מכירה ברחבי העולם.

  • קבלת הצעת מחיר

    התחילו את בקשת הקניה בצורה מקוונת ונציג מכירות ייצור עמכם קשר.

  • היכן לקנות?

    אתר בקלות את מפיץ Schneider Electric הקרוב ביותר אליך.

  • מרכז העזרה

    חפשו משאבי תמיכה לכל הצרכים שלכם במקום אחד.