{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How many IFMs can be stacked to an IFE Switchboard Server (LV434011)?
Issue:
End user would like to know how many IFM (Modbus Interface Modules) can be connected to a single IFE (Ethernet Interface) using the Stacking Connector

Product Line
IFE and IFM devices

Environment:
Modbus Communications

Cause:
It is possible to connect multiple IFM's to a single IFE

Resolution:
Twelve (12) IFMs can be stacked to an IFE Switchboard Server (LV434011) via the stacking connector. To find out more information about the stacking connecter please check out FA374688.








שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: