{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the part number for a 30mm speed potentiometer to use with Altivar Drives?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Customer wants to use 30mm operators.

Product line:
Altivar

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
9001K2107 is a 5k ohm, 30mm speed potentiometer available from Schneider Electric. This includes the operator, speed pot and legend plate.
See attached screen shot for other options, but remember to confirm the allowable potentiometer range for the specific drive.



שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
30mm potentiometer selection.PNG.png [57.36 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: