{}

המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Customer is using a Remote Firmware Version 2.x, how can he use the Selectors Changing in RUN mode?
If the Remote Firmware is already in V2.x version the customer can reconfigurate it with the Configuration Software V2.x in order to have the Selector change in RUN mode.

שניידר אלקטריק ישראל

Customer is using a Remote Firmware Version 2.x, how can he use the Selectors Changing in RUN mode?
If the Remote Firmware is already in V2.x version the customer can reconfigurate it with the Configuration Software V2.x in order to have the Selector change in RUN mode.